This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100-Q1:TMCS1100-Q1选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161150/tmcs1100-q1-tmcs1100-q1-selection

器件型号:TMCS1100-Q1

尊敬的专家:

我们需要测量对应于正向电流(20mA~7A)的电压值和对应于反向电流的电压值(约- 30mA)以进行区分、然后判断是否关闭输出
是否可以使用 TMCS1100-Q1芯片。


此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    这里的挑战将在于电流的较小端。 霍尔传感器本质上是具有噪声的器件、因此不适合小尺寸测量。 客户在测量的下端需要多大的分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    反向电流大约为-30mA。 可向前端添加10~- 20mA 的死区负载 最小正向电流约为20mA

    如果它可以测量50mA 的变化、就可以了

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiahui、

    正如我先前提到的、这里的挑战将是器件的本底噪声。 例如、如果您使用 A4型号、则该器件的噪声密度为225uA/sqrt (Hz)。 在全 BW 范围内、计算结果为63.6mArms、这意味着您的测量值将恰好位于器件下端的本底噪声附近。 但是、您可以限制器件的带宽、以将此值降低到应用程序可能接受的值。