This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422-Q1:&quot 设置问题;两线制接口从器件地址"

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422-Q1, TMP422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995711/tmp422-q1-question-for-the-setting-of-two-wire-interface-slave-device-addresses

器件型号:TMP422-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP422

你(们)好

 TMP422-Q1设置的器件地址存在设计问题。

设置如下。

我们针对 I2C 地址"1001 111"(0x4F)进行设计、但器件地址 为我们检测到的"1001 110"(0x4E)。

DX3和 DX4连接到 Arria 10器件(10AX032E)。

您对此有什么建议吗?

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖。 我今天会提供更多资料。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    地址由 Arria 10器件的嵌入式结的极性检测。 TMP422-Q1可能未检测到其预期的极性。

    遇到问题时、Arria 10器件是否通电?

    此外、尽管地址错误、TMP422-Q1是否正确读取了温度?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    TMP422的 I2C 地址是否在 TMP422 IC 启动时连续检测或检测一次?

    我们的设计顺序是 在 TMP422启动大约3ms 后为 Arria 10加电、 这是否会导致问题?

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、TMP422-Q1在器件启动时检测到 I2C 地址。 它还将在软件复位时检测地址。

    您可以在 Arria 10上电后尝试提供软件复位吗? 这可能会更正预期地址。

    或者、您可以尝试更改设计顺序、以便在 TMP422-Q1之前为 Arria 10加电。

    Jalen