This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01000:MMWAVEICBOOST;IWR6843ISK

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995911/tidep-01000-mmwaveicboost-iwr6843isk

器件型号:TIDEP-01000
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843ISKUNIFLASHIWR6843

尊敬的先生/女士:

基于人数统计和跟踪参考设计、我购买了 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST。 根据用于闪存模式的 ICB 硬件设置指令用于闪存毫米波器件的指令、当我加载闪存映像时、它始终会出错。 相关信息如下所示:

[22/4/2021 10:37:21 pm ][INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
[22/4/2021 10:37:21 pm ][INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
[22/4/2021 10:37:21 pm ][INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM6……
[22/4/2021 10:37:21 pm ][INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
[22/4/2021 10:37:21 pm ][INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
[22/4/2021 10:37:41 pm ][错误] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
[22/4/2021 10:37:41 pm ][错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。
[22/4/2021 10:37:41 pm ][INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
[22/4/2021 10:37:41 pm ][INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!

我为该器件设置的所有步骤都遵循了该指令、我确定我选择了正确的 COM 编号。 我还重新启动了器件以重新闪存。

我不确定的一点是、当我打开 Uniflash 时、它可以将我的器件检测为 MMWAVEICBOOST。 但我不能从这开始。

根据该指令、我在新的配置部分选择了器件、并选择了器件 IWR6843ISK。 发生了该错误。

此外、我还想尝试选择器件 MMWAVEICBOOST、但在 UniFlash 中没有该器件的新配置。

我在这里停留了很长时间,你知道这里发生了什么问题吗?

提前非常感谢!

Sensen Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sensen:

    这种类型的错误可能是由许多不同的问题引起的。 请参阅以下调试提示列表、了解如何将传感器连接到 Uniflash。

    • 将 EVM 和 ICBOOST (如果使用)设置为闪存模式
    • 按此精确顺序对器件执行关机后再开机操作
      • 断开 USB 和电源线
      • 连接料筒插孔电源
      • 连接 USB 电缆进行 UART 通信
      • 按 nRESET 复位器件
    • 检查设备管理器以确保同时检测到 COM 端口
      • 应显示2个端口
      • 也不应出现错误或其他消息
      • 使用应用程序/用户/增强型端口进行 Uniflash 编程
    • 验证是否使用了最新的 SiLabs 或 XDS 驱动程序。
      • 对于 Silabs (用于独立模式)、请通过设备管理器进行更新
      • 对于 XDS (与 IC 升压 EVM 配合使用)、最简单的方法是使用 CCS 调试模式。 它将在启动调试模式时自动检查更新。 设备管理器还应进行更新
    • 检查 flashpythonsubprocess.exe 是否正在运行、如果正在运行则将其终止。
      • 打开任务管理器
      • 检查 flashpythonsubprocess.exe 的进程。 如果它正在运行、则结束任务并重新启动 Uniflash。
    • 如果您有 IC 升压 EVM
      • 切换您使用哪种方法进行刷写。
        • 尝试使用 IC 升压 EVM 进行刷写。 这将使用 IC 升压 EVM 上的 XDS 驱动程序
        • 尝试在独立模式下闪烁。 这将使用 IWR6843 EVM 上的 SiLabs 驱动程序
    • 尝试 uniflash 在线版本
    • 尝试 uniflash 的命令行版本。
    • 尝试使用其他 PC
      • 有时、在单台计算机上存在难以识别的权限问题或驱动程序问题
      • 如果可能、请尝试使用具有不同权限或安全设置的 PC。
    • 如果您有第二个 IWR6843或其他毫米波 EVM、请尝试刷写该板
      • 如果可以、请查看两个板之间的驱动程序或设置是否存在任何差异。 如果第二块板工作正常、则可能表示第一块板出现硬件问题。
    • 如果没有这些工作、请回答以下问题
      • 闪存是否正常工作?
        • 如果是、自从上次闪存工作以来、是否发生了什么情况?
          • 电路板的 ESD 或硬件问题
          • Windows 更新还是 PC 上的任何内容?
        • 如果没有、上述修复程序均无法正常工作、则可能是硬件问题。

     

     

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢你的帮助。  

    我尝试了 IWR6843ISK 和 MMWAVEIBOOST 的所有方法、但仍然无法刷新。 它仍然显示相同的误差。

    在这里、我要提到两件事。  

    1.当我只刷新 IWR6843ISK 时、它可以正常工作。

    2.当我为 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK 供电时、DS2指示灯亮起、这与用户指南上的图不同。 是否异常?

    我希望这些都能帮助我们尽快找到连接问题。

    此致、

    传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请确认您是否尝试使用独立 PC 的 IC 升压进行闪存、但它也无法正常工作。 此外、如果您以独立模式(无 IC 升压)刷写 ISK 板、然后切换开关设置并将其连接到 IC 升压、您是否能够运行演示? 您不需要再次刷写即可执行此操作。

    2.不同的软件项目对该 LED 的控制方式不同,如果它打开的话就可以了。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的回复。

    我尝试使用 IC 升压功能闪存三种不同的 Windows PC、但也无法正常工作。

    我刷写了 ISK 板独立模型、然后切换设置并将其连接到 IC 升压、以便根据工业工具箱中的指令运行演示。  

    我使用了6843ISK 板、因此我选择"68xx_3D_peoer_Counting"并使用"ISK_6m_default.cfg "进行配置。 单击"Sent the configuration"后、图上没有显示任何结果。

    您知道这里发生了什么问题吗?

    提前非常感谢!

    此致

    Sensen Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sensen:

    在测试硬件时、通常最好使用开箱即用演示进行测试、但这不会产生太大的影响。

    如果 IWR EVM 在独立模式下工作正常、则表明 ICBOOST 存在一些问题、可能是 XDS 连接、但也可能是其他问题。 是否已确保板上的 XDS 固件已完全更新? 最简单的方法是通过 CCS 进行连接、启动 IWR6843的调试模式、并应自动检查驱动程序更新。

    请尝试按照以下说明连接 CCS、并查看是否有最新的 XDS 固件。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mmwave_industrial_toolbox_4_6_0/labs/common/docs/software_setup/using_ccs_debug.html

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我的计算机上安装的 XDS 仿真软件为"9.2.0.00002"、这是我在 TI 网站上找到的最新版本。

    我按照指令连接 CCS。 在第3.1步"创建目标配置文件(CCXML)"中、我按下了"测试连接"按钮、然后出现了如下所示的错误。  

    当我在步骤3.2中按下"Connect Target"时、也会发生另一个错误。

      

    下图显示了我为功能模式设置 EVM。

    此致

    Sensen Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sensen:

    是否有其他电路板可供您测试? 我想我们已经排除了所有已知的软件问题、因此这似乎是 IC 升压板的硬件问题。 与 IC Boost 的 XDS 连接是否正常、或者自您获得电路板以来是否已断开?

    我建议您在独立模式下使用 ISK 板、但如果您需要 ICBOOST 上的引脚、我建议您使用另一个板。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    自从我拿到电路板后、我就遇到了这个问题、这个问题花费了我很多时间。

    我可以将电路板发送给您、帮助我检查 问题吗?

    如果问题来自电路板本身、我希望可以申请更换新电路板。

    如果问题是由我的手动错误引起的、我将支付邮费。

    此致

    传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sensen:

    如需硬件退货和更换、请联系 TI 销售支持或无论您购买 EVM 的任何位置。

    此致、

    杰克逊