主题中讨论的其他器件:IWR1843、 AWR1843、 IWR1843BOOST
尊敬的团队:
我对毫米波雷达 IWR1843和 IWR6843有一些疑问。
由于我正在努力为雷达实现波束形成、我正在寻找一种方法来在调整雷达的移相器后测试或可视化辐射图。 我找到了以下链接:
它显示了辐射图中的 E 平面切口。 那么、我想知道如何使用 Matlab 工具绘制这种图形、您能提供详细的建议吗?
2、如果我们仔细看一下 TX 和 RX 天线、例如 IWR1843、我们可以看到有3个 TX、但每个 TX 似乎都有3个天线作为一个线性天线阵列。 我不确定是否出现问题、但如果出现问题、这意味着我们只能将每个线性天线阵列配置为 TX、对吧? 默认情况下、每个线性天线阵列已经管理了波束形成的主波瓣、我们无法分别配置阵列中的每个天线、对吧?
我还发现本文档介绍了 IWR1843的波束形成能力、请参阅随附文件中的图7。 它显示了 AWR1843中的波束形成操作、但您能否建议如何详细配置它。 此外、发送线性调频脉冲时、每个 TX 之间似乎存在很小的时间间隔(我在 SDK 文档中附加了用于发送线性调频脉冲的图、我们可以看到线性调频脉冲周期时间与发送器开启之间存在间隙)。 如果是、我们如何启用波束形成? 或者、可以在没有时间间隔的情况下管理每个 TX 以同步发送?
3.我发现有一个室外人员跟踪演示、如下所示:
此演示显示了 IWR6843的检测距离高达100m、但 IWR6843的最大检测距离是多少? IWR6843为60GHz、而 IWR1843则高达80GHz。 IWR1843的最大检测距离如何? 您是否有任何实验来测试使用 IWR1843检测远距离活动的可行性?
e2e.ti.com/.../Beamsteering-for-Corner-Radar-Reference-Design.pdf
非常感谢您的支持!
此致、
于