This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:毫米波雷达 IWR1843和 IWR6843。

Guru**** 2474440 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR6843, AWR1843, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/996580/iwr6843-mmwave-radar-iwr1843-and-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:IWR1843AWR1843IWR1843BOOST

尊敬的团队:

我对毫米波雷达 IWR1843和 IWR6843有一些疑问。

由于我正在努力为雷达实现波束形成、我正在寻找一种方法来在调整雷达的移相器后测试或可视化辐射图。 我找到了以下链接:

dev.ti.com/.../node

它显示了辐射图中的 E 平面切口。 那么、我想知道如何使用 Matlab 工具绘制这种图形、您能提供详细的建议吗?

2、如果我们仔细看一下 TX 和 RX 天线、例如 IWR1843、我们可以看到有3个 TX、但每个 TX 似乎都有3个天线作为一个线性天线阵列。 我不确定是否出现问题、但如果出现问题、这意味着我们只能将每个线性天线阵列配置为 TX、对吧? 默认情况下、每个线性天线阵列已经管理了波束形成的主波瓣、我们无法分别配置阵列中的每个天线、对吧?

我还发现本文档介绍了 IWR1843的波束形成能力、请参阅随附文件中的图7。 它显示了 AWR1843中的波束形成操作、但您能否建议如何详细配置它。 此外、发送线性调频脉冲时、每个 TX 之间似乎存在很小的时间间隔(我在 SDK 文档中附加了用于发送线性调频脉冲的图、我们可以看到线性调频脉冲周期时间与发送器开启之间存在间隙)。 如果是、我们如何启用波束形成? 或者、可以在没有时间间隔的情况下管理每个 TX 以同步发送?

3.我发现有一个室外人员跟踪演示、如下所示:

dev.ti.com/.../node

此演示显示了 IWR6843的检测距离高达100m、但 IWR6843的最大检测距离是多少? IWR6843为60GHz、而 IWR1843则高达80GHz。 IWR1843的最大检测距离如何? 您是否有任何实验来测试使用 IWR1843检测远距离活动的可行性?

 e2e.ti.com/.../Beamsteering-for-Corner-Radar-Reference-Design.pdf


非常感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于#1 ->如果您询问是否存在波束形成的辐射图、则必须使用硬件/天线仿真工具。

    对于#2 ->请查看多阵列天线辐射和效应的概念。 特定天线的文档的更简单版本在长距离人员计数指南中提供。

    对于#3 -作为实验一部分提供的测量是在 IWR6843 ISK EVM 上完成的。  请使用正确编译的库在 IWR1843Boost 上随意试用。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的反馈、我仍有一些问题。
    对于#1 ->我在 Matlab 2021b 中使用了天线仿真工具、但我不确定硬件/天线仿真工具是否相同? 此外、我尝试以60GHz 频率模拟3个天线、但由于3D 楼宇的大规模计算、我的 Macbook 无法显示该模式。 因此、硬件/天线仿真工具是否能够很好地显示高频辐射图?

    对于#2 ->我已经阅读了一些有关多天线阵列和波束形成效果的文档、但我想知道如何同时启用3 TXS 以在 IWR1843Boost 上实现波束形成。 我找到了随附的有关在 IWR6843 ISK 上启用波束形成的文档。 那么、我想知道 IWR1843Boost 上的配置是否与 IWR6843 ISK 相同?

    对于#3 ->我发现 TI 的一项结果是 IWR6843 ISK 可检测到高达98m 的人、而 IWR1843Boost 可检测到高达37m 的人。 因此、IWR6843 ISK 更适合远距离检测。
    -
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="482197" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/996580/iwr6843-mmwave-radar-iwr1843-and-iwr6843/3683822 #3683822">此外、我尝试以60GHz 频率模拟3个天线、但由于3D 楼宇的大规模计算、我的 Macbook 无法显示该模式。 因此、硬件/天线仿真工具是否能够很好地显示高频辐射图?[/quot]

    是的、正如您注意到的、根据您的仿真、它需要大量的计算能力

    [引用 userid="482197" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/996580/iwr6843-mmwave-radar-iwr1843-and-iwr6843/3683822 #3683822">我想知道如何同时启用3个 TXS 以在 IWR1843Boost 上实现波束形成。 我找到了随附的有关在 IWR6843 ISK 上启用波束形成的文档。 因此、我想知道 IWR1843Boost 上的配置是否与 IWR6843 ISK 相同?

    启用它的方法类似、但您需要考虑天线配置和工作频率之间的差异、因此它的配置不完全相同

    [引用 userid="482197" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/996580/iwr6843-mmwave-radar-iwr1843-and-iwr6843/3683822 #3683822"]我发现 TI 的一个结果是 IWR6843 ISK 可以检测到高达98m 的人、而 IWR1843Boost 可以检测到高达37m 的人。 因此、IWR6843 ISK 更适合远距离检测。[/QUERP]

    您提到的结果是什么?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢、下面是对您问题的答复。
    -
    您提到的结果是什么?
    --我想知道 IWR6843和 IWR1843在我的第一个问题3中的最大检测距离是多少,我找到了这个链接(表3:天线数据库)的结果,该链接测试了用于检测人员的最大距离:
    https://www.ti.com/sensors/mmwave-radar/industrial/applications/applications.html

    无论如何、感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大距离取决于配置。 您感兴趣的应用是什么?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我对远距离人员或移动物体检测感兴趣。 因此、我想了解 IWR6843和 IWR1843提供的最大检测距离。

    在这个想法之前、我想让 IWR1843的波束形成能够在短距离(<5m 室内)内检测具有微小运动目标的移动物体、例如、在传感器周围走动时检测说话区域(喉咙和唇口)。 使用波束形成技术可以将重点放在某个区域以避免运动噪声、但电流 IWR1843似乎无法实现足够的窄波束(主波瓣的小 FOV)以避免环境噪声。 根据我的实验、我发现 IWR1843的覆盖范围相当大、我认为即使同时启用3个 TX 也无法在很大程度上降低覆盖范围。 您对此限制有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议首先重点关注喉咙唇运动检测、我认为单芯片解决方案不具备这种分辨率。 为此、您可能需要查看级联应用。

    此致、

    查尔斯·奥