This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:使用 code composer studio 调试器显示了 TLV 数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/996796/awr1843boost-tlv-data-showed-using-code-composer-studio-debugger

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好!  

我使用 AWR1843通过 code composer studio 在毫米波传感器中运行了 lab4、因此我使用调试器显示了 TLV 数据  

因此我能够获得这些信息  

但我找不到这些信息  

  

它们显示检测到的物体的坐标  

有什么帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,问题不清楚。

    您是否在代码中可以找到检测到的对象的 x、y、z 值?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wajih、

    仅当处理链检测到任何对象时、才会发送您所指的特征向量。 如果在特定帧中未检测到对象、则不会发出该图元矢量。

    这与 AWR1843开箱即用演示的 Doxygen 中的文档一致:"当检测到的物体数量为零时、不发送此 TLV 项。"

    文件:C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您回答是、我知道是什么让它变得奇怪、因为传感器正常工作、它应该能够检测到一些东西、但它始终与我认为在调试代码后它没有检测到的情况相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、

    通常情况下,如果 awr1843传感器正在检测对象,则在调试代码后,它应该显示在变量部分(在 code composer 中)中(我设置一个断点,在这里可以看到所需的返回值)。 但很显然,在我调试代码后它根本没有检测到奇怪的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wajih、

    检测对象 TLV 以及其他 TLV 仅对当前数据帧有效。 您需要在帧完成后暂停传感器、以便查看该特定帧的检测到的对象 TLV。

    当您从 GUI 而不是从 Code Composer Studio 运行演示时、您是否在 MATLAB GUI 上看到检测到的点?

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我尝试使用 MATLAB GUI 时、我清楚地看到了检测到的物体、是的、我暂停了传感器以查看 TLV、如您在此处所见  

    以及帧头中的这些内容

    但我找不到这些  

    根据用户指南,TLV 类型特定的有效负载中应存在哪一项,否则我会知道在哪里可以找到它们?

    (当我在我想看到的表达式中输入"消息"时,所有这些都显示在监视窗口中,)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wajih、

    我建议在 GUI 解析检测到的对象的 TLV 时在 MATLAB GUI 中设置断点、以查看检测到的对象的信息。 您可以利用 MATLAB 变量窗口来查看检测到的对象 TLV 中包含的信息。

    Code Composer Studio 没有用于解析 TLV 的其他逻辑、因为它们是抽象的数据类型、可以灵活地发送不同类型的后处理数据。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle Cousino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wajih、

    不用客气! 如果遇到任何其他问题、请创建新主题帖。

    此致、
    Kyle