主题中讨论的其他器件:LMP91000、
大家好、我正在使用 LMP 91000EVM 收集数据并使用 Arduino MEGA 2560对其进行处理。 用于循环挥发测量的.ino 位于 LMP91000/examples/CyclicVoltametry/ 目录下的链接 GitHub 中。 随附的 pdf 包含传感器原理图、其中电线连接到 SPIO-GPSI16连接器上的接头。 电线按照 README.MD 和 Vref/Vout 数据中的列表连接、这些数据显示在监视器和绘图仪上。 然而、在测试 CE/WE/RE 电极时、输出没有变化。 这是通过改变它们之间的间距和在水中进行测试来实现的。
是否有人能够帮助解决此问题? 物理接线照片将在稍后上传、我还想知道它是否只是我使用的代码中的错误或我尝试使用它的方式。 不使用 SPIO-4板的主要原因是可用使用的板无法成功连接到使用当前版本 Windows 的计算机。 我尝试使用提供的所有可用驱动程序和软件版本、但无法让传感器在软件中显示。 我也没有足够的时间接受更换、即使该选项仍然可用。 如果您需要任何其他信息、也可以随时咨询
图像是监视器和绘图仪输出
这些数字显示在监视器中、当运行时、最左边的图像显示在第一个运行中。 中间和右侧的图像在不同的时间来自重新运行。
监护仪中的数据是一致且不变的、但是下面绘图仪上的数据变化很大、但我没有注意到 Vout 发生这些变化的任何原因。 第一个映像是 在代码运行的初始部分、映像显示了代码在经过更多时间后的外观。 这一切都是随机发生的、与电极无关。