This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86-Q1:LMT86-Q1与 LMT86之间的差异、以及

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1, LMT86-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/997011/lmt86-q1-difference-lmt86-q1-to-lmt86-and

器件型号:LMT86-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP235-Q1

您好!

1: 通过自动认证 的 LMT86QDCKRQ1和非自动认证之间是否存在差异。  LMT86DCKR? 我是说、除了测试?

2. TMP235-Q1和 LMT86-Q1是否存在差异概述

除了我在这里看到的内容之外?

https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=3180&parts=LMT86-Q1,TMP235-Q1&cols=o1,p2033max,p1192,p1918,p0min,p0max,p682max,p2696,p1498,p2192,p2954,p1811,p1130,p3316,o4〈=en

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    除了测试、自动和非自动认证器件之间没有差异。 您链接的参数表显示了 TMP235-Q1和 LMT86-Q1之间的差异。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jalen