This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004EVM:OPT3004红外阻隔测试...

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995356/opt3004evm-opt3004-ir-rejection-test

器件型号:OPT3004EVM
主题中讨论的其他器件:OPT3004

尊敬的 Sirs:

我的客户发现、当他们用黑盒测试红外阻隔性能时、OPT3004仍然存在红外影响。  

下面是一些测试照片、客户使用850nm 波形红外 LED。

竞争对手是 CG5162、没有问题。

请帮我审核并提供一些建议。

谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们将在明天进行更新

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是通过电子邮件处理的。 我正在与我们的团队一起检查、以结束与您的循环。

    最棒的

    Alex