This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:OPT3007&OPT3001照片敏感照片

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995713/opt3007-opt3007-opt3001-photosensitive-photographs

器件型号:OPT3007
主题中讨论的其他器件:OPT3001

尊敬的,

您能不能帮助我提供 OPT3001和 OPT3007 照片和制造工艺 相关文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    两个传感器的光学属性都在数据表中。 关于制造流程、我需要更多有关需要回答的问题的详细信息。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您及时提供反馈、 客户听说光学传感器很脆弱,、因此客户希望了解制造工艺;  

    或者、您可以告诉我为什么光学传感器 OPT3001或 OPT3007 相对脆弱?客户需要注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    数据表的第 8.3节"注意事项"和 第10.2节"焊接和处理建议"中提供了相关信息

    OPT3001不是明显易碎的器件、对于任何光学器件而言、它都有要求、即表面需要保持清洁以便正常工作。 OPT3007是一款极小的器件、因此比 OPT3001更易损坏。 例如、镊子很容易损坏 OPT3007、而我以前也看到过这种情况。 OPT3007需要使用真空工具进行处理。

    最棒的

    Alex