This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:SOP 引脚设置和 SPI 连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995374/awr2243-sop-pin-setup-and-spi-connection

器件型号:AWR2243

尊敬的 TI 支持团队:

我们拥有单个 AWR2243p 芯片的定制板、并尝试通过 SPI 对其进行控制。

1) 1)我们碰巧连接了 SOP 引脚、[SOP2 SOP1 SOP0]=[0 0]。  

  在这种情况下、是否无法建立 SPI 连接?

2) 2) 我们是否需要将 SOP 严格设置为3种 SOP 模式之一;[0 0 1]、[1 0 1]、[0 1 1]用于启动 SPI 通信?

3) 3)文档"毫米波雷达接口控制文档版本2.13 "中图3.2所示的启动流程图是否适用于上述3种模式?

4) 4)您能否推荐一些文档来了解上述3种启动模式的区别?

   我想知道我们应该选择什么 SOP 设置。   

5) 5)我们是否需要在单芯片操作中将 SYNC_OUT 引脚连接到 SYNC_IN 引脚?

非常感谢您的宝贵建议。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    对于 SPI 连接、您主要需要 SOP4。  对于 SOP 模式4设置–即 SPI 通信-(SOP0引脚= 1、SOP1引脚= 0、SOP2引脚= 0)。

    要获得更清晰的信息、请访问 mmWave_DFP_user_guide.pdf。 您可以在毫米波 DFP 封装中找到它:MMWAVE_DFP_ \docs。

    [引用 userid="421750" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/995374/awr2243-sop-pin-setup-and-spi-connection "]您能否推荐一些文档来了解上述3种启动模式的区别?

    为此,请参阅我们的常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/856058/faq-queries-related-to-mmwave-dfp (Q7)。

    [引用 userid="421750" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/995374/awr2243-sop-pin-setup-and-spi-connection ]]在单芯片操作中,我们是否需要将 SYNC_OUT 引脚连接到 SYNC_IN 引脚?[/quot]

    不需要、您无需连接它。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    非常感谢您提供的友好建议。

    此致、

    Masayuki