主题中讨论的其他器件: LMP91000
您好、先生、
。购买了 LMP91000EVM 和 SPIO-4 μ A
客户希望通过 SPIO-4获得用于 LMP91000EVM 设置/初始化和操作的命令列表。
由于 SPIO-4记录可以连接 LMP91000EVM 以进行数据采集、因此可以初始化 LMP91000EVM、并从 SPIO-4进行设置和读取。
但是、没有关于设置和读取方法的信息。
客户必须尽快评估您的 LMP91000。
您能否提供一些参考信息?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
。购买了 LMP91000EVM 和 SPIO-4 μ A
客户希望通过 SPIO-4获得用于 LMP91000EVM 设置/初始化和操作的命令列表。
由于 SPIO-4记录可以连接 LMP91000EVM 以进行数据采集、因此可以初始化 LMP91000EVM、并从 SPIO-4进行设置和读取。
但是、没有关于设置和读取方法的信息。
客户必须尽快评估您的 LMP91000。
您能否提供一些参考信息?
谢谢。
尊敬的 Frank -
我向您发送了一封包含 逻辑捕获的直接电子邮件(支持团队正在使用 E2E 附加文件时遇到问题)-提供初始化部件并使用该部件所需的所有命令-在这种情况下、我连接了一个 O2传感器。
否则-可在产品页面上找到 LMP91000EVM 的文档和 GUI:
尊敬的 Josh:
我确认了您教授的文档。
但是、我仍然不了解如何通过 SPIO-4板从 PC 控制 LMP91000EVM。
我知道 LMP91000EVM 由 SPIO-4板供电、并且还连接了 I2C 信号线。
我认为提供的 GUI 具有一些命令来初始化、配置和捕获 LMP91000EVM。
我想提供一份文档、其中介绍了使用此 GUI 操作 LMP91000EVM 的过程和命令。
感谢您的支持
Masaki Noguchi