This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:通过 SPIO-4进行 LMP91000EVM 设置/初始化的参考文档

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000EVM, LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/993283/lmp91000evm-lmp91000evm-setting-initialization-reference-document-thru-spio-4

器件型号:LMP91000EVM
主题中讨论的其他器件: LMP91000

您好、先生、

。购买了 LMP91000EVM 和 SPIO-4 μ A
客户希望通过 SPIO-4获得用于 LMP91000EVM 设置/初始化和操作的命令列表。
由于 SPIO-4记录可以连接 LMP91000EVM 以进行数据采集、因此可以初始化 LMP91000EVM、并从 SPIO-4进行设置和读取。
但是、没有关于设置和读取方法的信息。
客户必须尽快评估您的 LMP91000。
您能否提供一些参考信息?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank -

    我向您发送了一封包含 逻辑捕获的直接电子邮件(支持团队正在使用 E2E 附加文件时遇到问题)-提供初始化部件并使用该部件所需的所有命令-在这种情况下、我连接了一个 O2传感器。  

    否则-可在产品页面上找到 LMP91000EVM 的文档和 GUI:

    https://www.ti.com/lit/ug/snau121a/snau121a.pdf

    https://www.ti.com/lit/zip/snac007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    让我们在电子邮件中讨论这个问题。

    您可以关闭此 TT。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

     

    我确认了您教授的文档。

    但是、我仍然不了解如何通过 SPIO-4板从 PC 控制 LMP91000EVM。

     

    我知道 LMP91000EVM 由 SPIO-4板供电、并且还连接了 I2C 信号线。

     

    我认为提供的 GUI 具有一些命令来初始化、配置和捕获 LMP91000EVM。

     

    我想提供一份文档、其中介绍了使用此 GUI 操作 LMP91000EVM 的过程和命令。

     

    感谢您的支持

    Masaki Noguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:  

    GUI 内置了一个视频教程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我很抱歉迟到了。

    我还没有安装 GUI 工具。
    但是、如果我安装 GUI 并观看视频教程、我将能够了解有关 LPM91000EVM 设置、如何获取数据等的所有信息。?

    P.S.
    通过查看有关 I2C 中的初始化和设置方法的数据表、我了解了这一点。

    此致、

    Masaki Noguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:  

    本视频将帮助您快速入门。