This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:EVM 和 GUI 自动将0x57写入0x0E 寄存器

Guru**** 1192550 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010EVM, HDC2010, TMP116, HDC2080, TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995017/hdc2010evm-evm-and-gui-write-0x57-to-0x0e-register-automatically

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件: HDC2010TMP116HDC2080TMP117

您好、支持团队、

客户正在通过 HDC2010EVM 评估 HDC2010。 他们发现、当 EVM 插入笔记本电脑 USB 端口时、EVM 会自动将0x57写入0x0E 地址。 EVM 和 GUI 的这种正常行为是否正常? 他们希望阻止这种写入、您有没有办法阻止它?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    您知道客户是否有多个 EVM 吗? 如果他们这样做、 他们能否确认他们是否观察到相同的行为。  

    它们还可以发出 POR 并读取默认寄存器、以确保其他寄存器都不会损坏。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavani-San、

    非常感谢您的支持。 是的、他们有 EVM、并尝试从 EVM 向其电路板上的 HDC2010发送读取命令。 当他们启动 GUI 时、GUI 似乎会自动将0x57写入0x0E、他们希望防止。 他们应该如何使用 EVM 和 GUI?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji -

    这是 GUI 和此 EVM 的正确行为。 如果他们想要更改寄存器设置、可以直接从 GUI 中的配置菜单或寄存器菜单中进行更改。  

    请参阅第20页和上的用户手册。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snau214/snau214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh-San、您好!

    感谢您的支持。  它们会阻止 GUI 在初始启动时自动向 HDC2010写入值、因此它们希望只读。 您能告诉我如何防止在初始 GUI 启动时自动写入? 第20页仅显示手动更新。

    谢谢、

    Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高知-

    此 EVM 在启动时使用此 GUI 的自动配置不会更改。 它们可以在插入 GUI 并启动 GUI 后配置为希望器件执行的操作。 如果有关于位设置或单选按钮的具体问题、我们可以回答。  

    如果他们想要自定义行为、他们是否更愿意迁移到开发平台?

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-BASSENSORS (其中包含板载 HDC2010和 TMP116)

    https://www.ti.com/tool/BP-BASSENSORSMKII (其中包含板载 HDC2080和 TMP117)

    它们可以使用微控制器平台(这些板直接插入 LaunchPad)、我们的固件实验/教程/项目可在此处获取:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABXQlRt3XAztLa8lY-NJ1Q__fc2e6sr__LATEST (这是指向 dev.ti.com 上 CC32xx SDK 中常见工程的链接、此工程也存在于其他 MCU SDK 中)