This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:使用 mmWave Studio 将 BSS 和 MSS 固件加载到 AWR1843BOOST 时出现问题

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/993689/awr1843boost-problem-in-loading-bss-and-mss-firmware-into-awr1843boost-with-mmwave-studio

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMUNIFLASH

您好!
我正在尝试将 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM 与 mmWave Studio 连接。 我正在努力将二进制文件下载到 BSS 和 MSS。 我使其复位电路板并连接 RS232。 BSS FW 具有下行引线、但指示版本为0.0.0.0、表明未正确完成。 当我尝试将二进制文件加载到 MSS 时,它会导致程序卡在显示“0% Downloading Firmware to device……” 什么也不会发生。 请参阅之后的 RadarAPI GUI 图片。 在我签入设备管理器时、成功检测到所有必要的6个 COM 文件(参见图2)、我可以 ping IP 地址192.168.33.30而不会出现任何问题。 如 MMWAVE_STUDIO_USER_guide 中所述调整 SOP 开关(SOP0和 SOP1处于关闭状态、SOP2处于打开状态)。

我在 TI 论坛上看到了非常类似的帖子、很明显、该帖子是通过为 DCA 和 AWR 使用两个单独的电源来解决的、但是、我已经为它们使用了两个电源(中的 DCA1000中的 SW3、在 DC_JACK_5V_IN 上)、所以这不是我的情况。  

e2e.ti.com/.../dca1000evm-awr1443boost-mmwave-studio

在另一篇文章中、有人建议使用 Uniflash 清除散列、我尝试过、但没有帮助。

e2e.ti.com/.../3529801

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢
Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    是的、在 SOP2模式下、必须将跳线放置在 EVM 的 SOP0和 SOP1上。

    这些问题通常在清除闪存后得到解决。 清除后是否收到成功消息? 确保在使用 uniflash 时使用 SOP5 (EVM 的 SOP0和 SOP2上的跳线)模式。

    此外、请在清除闪存后按 nRESET 按钮2-3次来重置电路板、以便在正确的 SOP 模式下启动。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢石田!

    我执行了所有这些操作、现在除了闪存清除和重新启动所有操作、它现在可以正常工作。

    最棒的

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Amir、

    很高兴听到它现在工作正常。  

    如果您将来有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    非常感谢! 我还有一个问题要问您、可能会更笼统一点。 如果您认为它更合适、我可以在另一个线程中对此进行查询。

    我想知道是否可以使用 mmWave Studio 对毫米波演示可视化工具中使用的.cfg 文件进行参数调优。

    我感兴趣的是使用 DCA1000收集一组数据,并尝试与数据分析相对应的 CLI 命令上的不同配置,包括"cfar"、"multiObjBeamForming"、... 。

    目前、我的理解是、为了实现这一目标、我需要输入相应的信息、如"channelCfg"、"adccfg"、"adcbufCfg"、"profileCfg"、"chirpcfg"、  将.cfg 文件中的"frameCfg"手动添加到 mmWave Studio 的 sensorConfig TAP 中。 然后在后处理中、确保我为"cfar"、"multiObjBeamForming"和.cfg 文件的其他数据处理 CLI 设置的所有参数当前都是 mmWave Studio 中 CFAR 算法的交叉设置。 尽管上述程序可能可行、但它很繁琐且容易出错。

    想知道是否有其他方法可以通过更自动的方法来实现、这种方法将会更快、更可靠。 我在论坛上搜索过、但我没有找到任何相关主题。 如果您能让我知道这一点、那将会很棒。

    周末愉快!

    最棒的

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    如果我理解您的问题正确、我认为您希望从 mmWave Studio 导入/导出配置数据、以便同时在毫米波演示可视化工具中使用该数据、对吧?

    为此、mmWave Studio 中的"Import_export"选项卡可以帮助您实现这一目标。

    您可以在 mmWave_studio_user_guide.pdf (第19章)中阅读有关此选项卡可编程性的更多信息。

    希望这能让您入门。 如果您正在寻找其他产品、请告诉我。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田您好、

    感谢您的回答! 据我了解、mmWave Studio 中的"导入/导出"选项卡使用.json 格式的文件;但是、mmWave Demo Visualizer 会将配置保存为.cfg 格式。 因此 、将毫米波演示可视化工具(.cfg 格式)的配置文件直接加载到 mmWave Studio (.json 格式)中是不切实际的。

    我在 TI 论坛中搜索了将.json 文件转换为.cfg 的方法、反之亦然、并找到以下文章:


    e2e.ti.com/.../awr1642-generating-cfg-file-from-json-file-that-mmwave-sensor-estimator-gives

    e2e.ti.com/.../2363699

    e2e.ti.com/.../iwr1443-relevance-and-translation-of-json-estimator-and-cfg-visualizer--file

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/619663/awr1642-about-mmwave-sensing-estimator-for-awr1642

    从这些帖子中、我认为有必要手动将.cfg 文件转换为.json 文件。 但是、如果有任何新工具开发用于转换这些类型的文件、我想与您再次核对、因为上述所有帖子都已有3-4年历史。

    谢谢

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    Studio CLI 工具将 JSON 转换为 cfg 文件、然后使用 cfg 文件通过 UART 向 AWR 器件发送每个命令。

    以下是用户指南的链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AD9z.2Ydz0RjPF.ZURidPg__Z2F8GEn__LATEST 

    此外、如果您对该工具有任何其他疑问、我会请求您创建新的线程。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    非常感谢您让我了解该工具! 我将仔细研究、并告诉您我是否有任何问题。 祝您度过美好的一天!

    最棒的

    Amir