请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
我正在研究 AWR1843雷达的五个示例、我需要根据覆盖范围对其进行分类、无论是 USRR 还是 SRR、MRR 还是 LRR。 自动泊车距离很短、因为它的测量距离在1米以内、 Mr 波束控制和 中等距离雷达是中等距离。 那么、范围的第四个和第五个示例是什么?
01.自动泊车(SRR)
02:MRR 波束控制(MRR)
03中等距离雷达(MRR)
04.是否需要占用以及生命体征?
05.前安装占用空间?
第二个问题如何自定义 自动泊车中检测到的绿色和红色仪表组的范围、我想增大1米的范围?
谢谢