This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:如何通过 IWR6843 ES2.0上的 SPI 传输 ADC 原始数据

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/993414/iwr6843-how-to-transfer-adc-raw-data-via-spi-on-iwr6843-es2-0

器件型号:IWR6843

你(们)好

如果我们使用 SPI 来传输 ADC 原始数据、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    您是否知道您希望在此 ADC 原始数据传输中实现什么数据速率?   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang

    我们根据雷达可以传输的最大 ADC 数据进行计算。 当前的问题是、如果使用 SPI、该数据路径似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    当您说数据路径似乎不适用于 SPI 时、您的意思是什么?   

    我认为我们没有使用 SPI 进行原始数据传输的演示代码。 但是、如果    您愿意为此目的开发代码、我们有一个 API 驱动程序代码和测试代码、位于:C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\drivers\spi\。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的意思是 ADC 数据量太大 、以至于 SPI 可能没有足够的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    是的、与 LVDS 接口相比、SPI 接口受限。  但对于调试、您可能可以降低线性调频脉冲的速度(增加大量空闲时间)、以使 SPI 适合您。

    最棒的

    Zigang