请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000EVM 您好!
LMP91000EVM 上气体传感器位置的封装尺寸是否在任何地方都有?
是否提供了适用于此 EVM 的原理图和布局文件?
这是我们考虑使用的两种气体传感器尺寸。
这两种器例都可以与 LMP91000EVM 配合使用吗?
谢谢、
Ken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LMP91000EVM 上气体传感器位置的封装尺寸是否在任何地方都有?
是否提供了适用于此 EVM 的原理图和布局文件?
这是我们考虑使用的两种气体传感器尺寸。
这两种器例都可以与 LMP91000EVM 配合使用吗?
谢谢、
Ken
尊敬的 Ken -
谢谢发帖!
关于引脚的大小/布局-
我在 GUI 中查找了 LMP91000EVM 支持的传感器之一。
通过查看随机选择的器件的数据表 https://www.citytech.com/en-gb/PDF-Datasheets/4hyt.pdf 、您发布的第一幅绘图在尺寸上匹配、因此它将适合该板。 第二个与该传感器匹配、该传感器来自同一系列、是"紧凑型"传感器。 https://www.citytech.com/en-gb/PDF-Datasheets/7hyt.pdf 我认为您应该使用这些封装、我认为这是这些类型传感器的"行业标准"。
尊敬的 Ken -
很棒! 此外、原理图位于此处: https://www.ti.com/lit/ug/snau121a/snau121a.pdf 、第7页