This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35DT/NOPB

Guru**** 2547790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/992645/lm35-lm35dt-nopb

器件型号:LM35

大家好、团队、

我们在外卡中使用 LM35DT、我想知道相同的焊接曲线。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavindra -  

    LM35DT 封装为 TO-220型、是一种穿孔封装、此封装也可安装在散热器上。 此类封装的行业标准曲线在不超过10秒的情况下至少为260C 1/8英寸、该时间将取决于所用焊料的类型(所需时间可能少得多-通常焊料会在该时间之前熔化)。 这种解释说明了为什么将该曲线列为 nA、因为通常 情况下、当 PCB 通过波焊时、只有引线暴露在波焊上、而不是像表面贴装部件那样暴露在整个器件上。