This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:mmWave Studio Lua 检查状态并确定保存位置

Guru**** 1980945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/991636/mmwaveicboost-mmwave-studio-lua-check-status-and-determine-save-location

器件型号:MMWAVEICBOOST

大家好、

我正在使用 mmWave Studio 和 Matlab 实现数据收集自动化。 我正在尝试尽快进行测量、但同时也在将测量与外部器件同步、该外部器件也通过 MATLAB 进行控制。 我正在寻找一种在 mmWaveStudio 平台完成测量并准备进行另一次测量时提醒 MATLAB 的方法。 实质上、我希望 在毫米波完成测量并准备好进行另一次测量时向 MATLAB 发送一条消息。

我感兴趣的另一个有用功能是用于控制 mmWaveStudio 数据保存路径的 Lua 命令? 目前、我要将毫米波返回的数据复制到另一个目录、但最好让毫米波自行保存到该目录。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在寻找的仪表和自动化功能似乎不属于我们的产品。 所提供的值。

    请允许我们了解可帮助您继续操作的最接近的机制。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了确定二进制数据保存位置的 Lua 命令。 我使用了命令 AR1.CaptureCardConfig_StartRecord (SAVEPATH、1)。 为了监测数据,我找不到任何可满足这一要求的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole:

    由于您知道捕获的时间有多长、您能暂停足够的时间等待捕获完成吗?   

    有一个类似的 e2e 线程、您可以参考:  https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/980152/iwr6843-reading-console-output-from-my-lua-automation-script

    下次、您可以尝试通过 e2e 论坛进行搜索、以立即获取帮助。  

    最棒的

    Zigang

x 出现错误。请重试或与管理员联系。