请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95071 您好!
我将此问题作为前一篇文章的后续文章提出:
他们解决了这个问题。 有几个与温度测量异步的中断、在几天的时间里、这些中断最终会中断读取温度的函数、 中断(SCLK 或/CS 的扩展)会将 LM95071置于关断模式、之后仅输出器件 ID。 为了解决这个问题、他们将读取函数移到了其中一个中断的内部、这样它就不会被中断。
现在的问题是 、在关断模式下、器件的2字节读取中断是如何产生的。 根据数据表、您必须在读取2个字节后写入 FFFF 才能完成此操作?
谢谢、
劳伦