请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 您好!
是否有任何用于具有记录和重放功能 MRR 的可视化工具的 python 脚本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有任何用于具有记录和重放功能 MRR 的可视化工具的 python 脚本?
您好!
遗憾的是、我们没有一个完全符合要求的脚本。 我确实编写了一个试验性的未发布脚本、该脚本将通过 UART 从可视化工具捕获的原始数据转换 为 JSON 格式、以便在任何其他脚本中更易于使用。
您可以在此处找到:
e2e.ti.com/.../awr1642boost-mmwave-demo-visualizer-captured-data
此脚本还支持在解析之前直接向器件发送命令并记录指定时间内的数据、但 未配置为以 e2e 线程中共享的形式执行此操作。 为实现这一目标所做的修改只应很小。
请注意、由于此脚本尚未发布、并且是试验性的、因此我们最终无法提供有关此脚本的支持、文档等。 此外、由于脚本不能解决您的问题、因此它只能用作参考或部分解决方案。
您可以在此基础上创建一个脚本、以可视化解析的 JSON 输出。
此致、
Aayush