This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:输出 LM35CAZ 与 LM35CZ

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159230/lm35-output-lm35caz-vs-lm35cz

器件型号:LM35

我们遇到的问题是、如果我们连接 LMCAZ 等 LM35CZ、则输出不相同。

LMCZ 也变得很热。 通常、我们的电源电压为24VDC。

连接是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您发帖到传感器论坛!

    这些器件之间的唯一区别是封装选项、如下面的线程中所述:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/576112/lm35caz-vs-lm35cz

    应根据数据表中的此图像连接两个器件。

    您能否确认设备连接正确? 您使用了多少个器件进行了测试?

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej Jesse、

    我们有400个零件。 我们已经测试了10个器件。 所有它们在输出端显示大约0伏。 放大器在上升、器件变热、电源的限流器响应(5mA)。

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej、Jesse、

    是否可以将服务器器件发送给 TI 进行检查?

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus

    您是否可以发送已安装的这些组件的原理图和图片来确认连接、如 Jesse 共享的"从底部视图"图像中所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej、Josh、

    在测试中、我们只将引脚连接到电源电压、将电压表连接到输出引脚以查看其工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    您能否在连接电源和电压表的情况下分享器件的图片?

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    明天、我将尝试让我的电子工程师进入实验室。

    是否可以将1个或2个部件发送给您进行调查?

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    我们不会通过 E2E 处理退货。 有关客户退货的更多信息、请访问: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    遗憾的是、TI 对调查可能的产品盗版活动没有兴趣。

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我们当然有兴趣调查可能的产品盗版问题、并且我们拥有客户退货流程、以确保及时、谨慎地处理退货。 这就是我们不通过 E2E 论坛处理退货的原因。 同样、客户退货的建议操作可在以下页面找到: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    在 此处发送器件图片将有助于我们 1)根据数据表确认连接、2)确定器件上是否存在任何物理缺陷、从而表明存在仿冒。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您发送图片。 包装上的标记似乎正确。 您能否提供包装盒或卷带的标签以及在您能够连接时所连接的器件的图片?

    我还申请了 LM35CZ 和 LM35CAZ 的样片、以验证我的末端是否正常工作

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej Jesse、

    抱歉、我们从德国的分销商 Reichel elektronik 购买了这些器件(400件)。 n´t、我们没有原始包装。 仅塑料袋。
    如果您能告诉我您从哪里获得此样片、我们也会在那里购买。  

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    LM35产品页面的"订购和质量"下应提供 LM35CZ/NOPB 和 LM35CAZ/NOPB 的一些库存、但数量有限: https://www.ti.com/product/LM35。 您可以在那里购买。

    您可以通过单击表中的"申请样片"来申请样片、但可能需要审批。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    只是为了确认、您是否尝试将连接切换至 Vs 和 GND 引脚以查看行为是否相同?

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej、

    Jesse、是的、我们有。

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej Jesse、

    库存中没有器件。 n´t、我无法订购一些样片。
    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    您可以在我们的授权经销商 之一找到库存:https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html 

    遗憾 的是、我们无法确认这些器件是否合法、因为它们不是直接从授权经销商或 TI 购买的。 请参阅授权经销商页面上的以下说明:

    测试器件后、我仍将在此处提供更新。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了解决此问题、我测试了几个采用24V 电源的 LM35CZ/NOPB 器件、并看到了正确的输出电压、该器件未发热。 请确保部件连接正确、并从授权经销商处订购部件。

    Jesse