Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR2243
大家好、
您能帮助我们处理客户的此类查询吗?
当我仅使用1 TX 捕获数据时、我会得到一个 bin 文件、我使用 MATLAB 读取该 bin 文件、我已附加了我在 mmWave Studio 中使用的配置。
仅对于1 TX、我可以在 MATLAB 中生成良好的分光光度计
但是、当我使用1个以上的 TX 时、我得到的分光光度计没有任何意义
我正在附加 MATLAB 代码
我想知道 TX1=C1+C2+C3 TX2=C1-C2+C3 TX3=C1+C2-C3 BPM 编码是否适用于3 TX
此致、
Danilo