This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP64-Q1:推荐的具有精密内置电流的 ADC?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP64-Q1, ADS112C04, ADS122C04, ADS112U04, ADS122U04, ADS1260, ADS1263, ADS1262, ADS124S06, ADS124S08, ADS1220, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162471/tmp64-q1-recommended-adc-with-precision-built-in-current-current

器件型号:TMP64-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS112C04ADS122C04ADS112U04ADS122U04ADS1260ADS1263ADS1262ADS124S06ADS124S08ADS1220ADS1261

E2E、

TMP64-Q1的规格表描述了如何使用 ADC 可能生成的精密电流源偏置热敏电阻。

是否有人会推荐具有适合该器件的精密电流源的 ADC?

最好是具有 I2C 的 ADC。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    这是什么应用?  

    我建议使用 ADS122C04 (24位)或 ADS112C04 (16位)。 这两款器件都具有2个匹配良好的电流源和 I2C 接口。 该器件上的电流输出选项为10、50、100、250、500、 1000和1500 µA。

    TMP64-Q1最好使用50 µA 设置进行优化。

    对于其他接口、建议如下:  

    UART - ADS122U04 (24位)和 ADS112U04 (16位)

    SPI - ADS124S08、ADS124S06、ADS1220、ADS1260 / ADS1261、ADS1262 / ADS1263

    Jalen