This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:PCB 布线建议

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161781/tmp468-pcb-trace-recommendation

器件型号:TMP468

您好专家、  

我的客户使用 TMP458作为远程温度传感器、我们对 PCB 迹线限制有疑问。 在数据表中、仅要求 PCB 宽度为5mil 且双绞线电缆长度为8英寸。 客户最大 PCB 布线为8英寸、是否可以接受? 谢谢。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi -  

    感谢您发帖-如数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp468.pdf 第34页的数据表中所述 ,最小布线宽度为5mil (图26中的注释),对于最大8英寸的布线长度,请在 PCB 上使用双绞线布线方法。 (步骤5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回复。  

    我想与您再次确认5mil 是布线宽度、8英寸是 PCB 长度还是双绞线电缆? 根据我的理解、双绞线应该是电缆。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi -  

    它可以是任意一种。 在 PCB 上扭曲布线具有相同/相似的性能、 是常见的做法。 为此、您还可以在 PCB 上的不同层上相互叠加布线、以最大限度地减小环路电感、如数据表第34页的图26所示。