This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:LDC1612EVM

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162321/ldc1612evm-ldc1612evm

器件型号:LDC1612EVM

我使用 LDC1612EVM 进行极小的金属检测。  与 USB 电源配合使用时、将 USB 电缆连接到 PC USB 端口、工作正常。  如果我 将外部+5V 电源连接到 USB 电缆的电源线 并且只有两条数据线连接到 PC,是否安全? PC USB 端口是否会检测到设备? 我是否需要将 PC 侧的 GND 线路短接至外部电源的 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    我们不是 USB 专家、但只要 您的外部电源接地到 EVM、您提出的建议似乎是合理的。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的快速回复。 我从一位朋友那里得到了证实,他之前也尝试过相同的方法。通过 EVM 和 PC 将电源接地将避免数据线和 VBUS 之间的潜在差异。 安全地工作