This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:紧急:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射

Guru**** 2520080 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133667/pga970-urgent-verification-failed-values-at-address-0x00000000-do-not-match-please-verify-target-memory-and-memory-map

器件型号:PGA970

大家好,我设计和制造了采用 PGA970的 PCB,我有4块电路板,其中2块电路板是使用 CCS 版本10.0.1和编译器 v5.2.8进行编程和完美工作的。

我完全按照 PGA970的软件快速指南配置了目标配置,并在启动配置文件之前运行了集成测试,成功如下所示:

____________________________________________________________________________________________________________________________

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\A5EE6~1.WAE\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1010\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'20:23:44'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器以进入 SWD 模式。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

此仿真器不会创建复位日志文件。

---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----

此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。

IDCODE 寄存器的值为0x0bb11477。

SWD 模式完整性测试成功。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

____________________________________________________________________________________________________________________________

当我 使用相同的代码对其他2进行编程时、具有相同配置的目标配置文件会得到以下结果  

但我没有看到允许我恢复运行的绿色 RESUME 符号、因此 GPIO 不会亮起、也不会像 IC 未编程那样获得任何输出形式。

因此,我断开了编程器的连接,并再次尝试启动配置文件并连接到目标,这次我遇到以下错误

我确信 IC 不会损坏,因为它的稳压器都能正常工作:模拟和数字,而且我还可以使用 CCS 读取 IC 的寄存器

但是、出现了一些错误、使我无法对这两块板进行编程尽管我使用的 PCB 设计和代码完全相同、您是否知道这些错误的原因? 我尝试访问 pdf 以进行数据验证、但收到此站点时出现维护错误。

这是我在连接目标时接收到的内容

这些是我 的程序/存储器设置

这些是我的自动运行设置

我尝试测量复位引脚上的电压、它是2.7V  

可能是什么问题,请?

非常感谢您的参与、

AMR Wael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、

    我首先尝试重置目标、然后再次尝试连接。 您可以使用 绿色"恢复"箭头右侧的 IC 图标12图标来执行此操作。 重置后重新连接到目标、验证错误应得到解决。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接目标之前复位仿真器、我还在运行代码时复位 IC 我没有收到错误、但我仍然没有收到绿色的"继续"按钮、因此我没有运行其余的按钮 代码的执行

    此外、当我尝试在此时查看寄存器以了解寄存器是否有 我无法访问它们、我会收到这些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新,请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    显示此行为的部件是否在 AVDD (3V)和 DVDD (1.8V)上输出预期电压? 总电路板消耗的电流是否相同? 您能否在此处记录给您带来麻烦的器件的顶部标记并进行分享?


    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,AVDD 恰好是3V,DVDD 是1.85V,这是数据表中的确切值。

    器件标识如下:PGA970Q

    14吨

    C1RG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是 PGA970Q、但我没有更新 PGA9700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?