This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:各种组件的重量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161576/awr6843aopevm-weight-of-the-various-components

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOP

AWR6843AOPEVM 修订版 G 在以下情况下的重量是多少:

-整个传感器

-任务板

-雷达块(仅限天线和接收器)

-散热器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我们在周末之后回复您的问题。  

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们并不是真的测量 EVM 的重量、但我会尝试为您获取这些。 请注意、单位之间始终存在轻微差异。 下面只回答几个问题:

    1.当您说传感器时、您正在请求 AWR6843AOP  器件的重量?

    2.在要求雷达块时、您是否在 AWR6843AOP  器件中请求天线贴片的重量?

    3.您是否在请求通常位于器件上的外部散热器的重量?

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、器件的整体重量(任务板+分离板)以及任务板

    2.是的、所有内容都包含在器件正面的黑色方框中

    3、是的、散热器的重量通常在器件背面

    近似测量值正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我们将进行检查并告知您。 但是、散热器的重量(最重)是非常多变的、将受您使用的实际材料的制约。  

    此致