This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:数据表中缺少信息

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162290/iwr6843aop-missing-information-in-the-datasheet

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我正在寻找新的雷达、 在 IWR6843AOP 的数据表 中、有一些我不了解或不理解的内容:

  • 天线的 TX 增益是多少
  • 在第33页和第34页、dB 或线性单位中、它们以什么单位写入?

提前感谢。

Johan Verburg de Carvalho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好、

       典型天线增益~5.2dBi。  第33页和第34页中的图 表示为单发送器输出功率(EIRP)、以 dBm 为单位。 它用于测量 Tx 输出功率+天线增益-任何相关损耗(布线和转换损耗)。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.