This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:MIPI CSI 布线差分对中的大偏斜

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1136097/mmwcas-rf-evm-large-skew-in-differential-pairs-of-the-mipi-csi-routing

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243MMWCAS-DSP-EVMTIDEP-01012TIDEP-01017TDA2

我们正在调试多 个"MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM"设置中存在的问题。 在系统运行一段时间后、我们经常丢失4个 AWR2243数据中的1个。

我们注意 到、在 MMWCAS-RF-EVM 板上、从 AWR2243到连接器的 MIPI CSI 布线在差分对中具有相当大的偏斜。

通常要求类似于5mil、任何它们通常为30-40mil。 (通过在 AD 布局文件上进行测量)

第一个问题是为什么? 第二、这是否会导致我们不稳定的 AWR2243数据问题?

谢谢、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

           您能否详细说明一下不稳定的数据问题? 我相信这是您自己的董事会(基于邮件交换)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhed:

    感谢您的回复。

    不稳定的问题实际上只发生在 TI-Dev 板上..... 我们在5个样本中有4个样本存在类似问题(TIDEP-01012+TIDEP-01017)。  

    我们的定制设计雷达原型尚未发生这种情况 但我们真的想在下一次修订/大规模生产之前了解这个问题。

    1.有时、当我们首次启动电路板时、会有一个 EVE 数据通道丢失、而其中一个 Lattice FPGA 显示 CDONE 为低电平(即该 FPGA 的相应状态 LED 熄灭)。 我们尝试重置该特定 FPGA、但没有任何反应。 我们看到通道2和4不时会出现此问题。

    在其他情况下、在 TI-dev 上的代码在 TI_DEV 上运行一段时间后、我们毫无理由地丢失了一个通道数据、在我们重置故障通道的 FGPA 后、该数据将再次变为正常状态。  

    我们不确定这2个问题是否相关、也不知道它是否与 TIDEP-01012上的明显不匹配的 CSI 差分对问题相关。

    我们希望你们能有更多的见解  

    谢谢!

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

         两点:

    1.您是否观察到多个射频 EVM 和多个 TDA2板上的数据丢失或丢失?

    2. 所有射频 EVM 的采集板是否相同?

    3.您是否尝试对 TDA2电路板的 FPGA 进行了重新刷新?

    4.您是否还使用 TDA2板进行自定义射频板数据采集? 是否也观察到问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否观察到多个射频 EVM 和多个 TDA2板上的数据丢失或丢失?

    是5套射频 EVM + DSP EVM 中有4套存在问题。

    2. 所有射频 EVM 的采集板是否相同?

    我们拥有5套射频 EVM + DSP EVM (位于全球3个地点...)

    3.您是否尝试对 TDA2电路板的 FPGA 进行了重新刷新?

    这是一个有趣的问题、我们从未想过这会有所帮助(因为它们主要是工作的...) 但我们将尝试这种方法。

    4.您是否还使用 TDA2板进行自定义射频板数据采集? 是否也观察到问题?

    我们的定制板具有完整的2243+TDA2、我们没有使用 TDA2参考板。 到目前为止、我们尚未发现问题(在帖子中提到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       您在定制板中使用哪种主机? 在第4点、您提到 TDA2是否意味着您的定制板上也有用于 CSI2桥接器的 Lattice FPGA?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是、定制板上有4个 Lattice 和 TDA2、就像参考设计上的一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

            当您尝试重新刷写 TDA2板时、请告知我们更新。 或建议我们关闭此 TT。

    此致