This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:间歇性运行以实现超低平均功耗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159461/awr2243-intermittent-operation-to-achieve-ultra-low-average-power-consumption

器件型号:AWR2243

您好、技术支持人员、

希望通过反复执行活动(雷达操作)和深度待机模式的间歇性操作来实现10mW 或更低的平均功耗。 下图显示了间歇性操作的图像。 (大致设想:线性调频脉冲周期时间120uS、3fps)


1-1. API 是否可以进行此类控制?
(状态图像是"在保持器件电源的同时尽可能降低功耗",应用手册 xWR6843电源优化(swra689)的4.3.2.2完全断电方案对此进行了介绍。)
1-2. 最低功耗状态可实现多大的功耗?
1-3. 过渡到最低功耗状态需要使用什么 API/命令?
2.如果应用复位状态以实现最低功耗状态、则不使用上述 API/命令、
在复位状态期间可实现多大的功耗?

此致、
健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Katsuhiro San、  

    XWR6843的电源优化技术不适用于 AWR2243器件。 因此、AWR2243器件不存在可将功耗限制在最小值的低功耗。 但还有其他方法可以帮助您实现更低的平均功耗:

    在有源线性调频脉冲模式下、器件大部分会消耗功率。 因此、基本而言、如果您降低线性调频脉冲占空比(有源帧与总帧周期的比率)、这将有助于最终降低平均器件功耗。 这可以通过减少帧活动时间(使总帧时间保持恒定)或增加帧间空闲时间来实现。

    2.您也可以一次性禁用发送器的活动数量以降低功耗(或降低 TX 的输出功率/发射功率)

    3.您可以通过配置 Interchirp Idle Time > 10us 来节省功耗。 在这种情况下、器件中的大多数块在线性调频脉冲空闲时间内关闭、以节省功耗。

    4.您可以使用低功耗 ADC 模式(半速率 ADC 模式),但这会限制可用的 IF 带宽。 请参阅毫米波接口控制文档。

    5.使用真正的复杂链也会有所帮助。

    因此、它现在基本上权衡了各种因素。 很明显、每一个器件都附带成本、并且有各自的优缺点和性能折衷、但这些是优化功率的一些方法。

    您可能希望观看以下总结了大多数电源优化技术的培训视频: 毫米波 AWR1x 电源优化选项|德州仪器 TI.com 视频

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢您解释用于降低 AWR2243平均功耗的各种技术。

    是否可以回答以下三种状态的功耗值?
    帧间空闲时间、线性调频脉冲间空闲时间和复位状态的功耗。
    前两项是以下条件下的功耗:3TX4RX、正常 ADC 模式和 I & Q 复杂链(正常模式)。

    此致、
    健弘