This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:浪涌电流。

Guru**** 2544630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162300/tmcs1108-inrush-current

器件型号:TMCS1108

大家好、

此器件是否提供浪涌电流?
如果发热不是问题、是否存在电流限制?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    我们不对浪涌幅度进行规格、而是指定器件的额定电流(并在整个温度范围内降低额定电流)要处理的最大电流值。 数据表中的图8-5至8-7应提供您在此处查找的答案。 这些曲线分别提供了器件可能在过热条件下处理的连续电流(图8-5)以及25C 和85C 条件下的瞬态电流幅度和时间(图8-6和8-7):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢你的答复。
    如果流过的电流超过最大值、这是否意味着器件未损坏但输出饱和?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、  

    否、这些是最大曲线。 违反这些曲线可能会损坏器件。 就可测量信号而言、表5-1中给出了这些值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    感谢您的快速回复。

    图8.6显示了200A 作为您的评论。
    这是否意味着脉冲电流可以承受200A 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、。 这些曲线显示了两个变量:"导通"脉冲的时间和占空比。 该器件能够重复承受200A 1ms 脉冲、前提是电流超过该值99ms。 我们还发布了一条"单脉冲"曲线、该曲线在此处可能更相关、因为您只会在器件开启期间遇到浪涌。 请注意、由于假设是一次性事件、而不是周期性信号、因此实际有更多的余量: