This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843 LVDS 扩展转接驱动器芯片

Guru**** 2577175 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, DS92LV0421, DS25BR100, SN55LVCP22, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158635/awr1843-awr1843-lvds-extension-redriver-chip

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件: DS92LV0421DS25BR100SN55LVCP22DS25CP102

您好!  

我正在寻找 TI 解决方案、将 LVDS 范围从 AWR1843 LVDS 输出扩展到高达5m 的定制 LVDS 接收器。 我已经了解 了 DS92LV411/LV412或 DS92LV0421/LV0422等通道链路 II 器件。 您能否告知 AWR1843 LVDS 输出是否与上述芯片兼容? 如果没有、请推荐替代解决方案。  

谢谢、  

Quoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于当地的假期、我们将于下周初回来

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoc、

    这些 Link II 器件与 AWR1843 LVDS o/p 不兼容 您可以使用"DS25BR100"等 LVDS 缓冲器、该缓冲器可以驱动10-20m 以上的信号

    此致、
    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    非常感谢您的回答。 您的意见非常有用。  

    我  仍然处于 SN55LVCP22 (或 SN65)与 具有更高带宽的 DS25CP102之间。 您能不能告诉我它们是否存在任何与 AWR1843 LVDS o/p 兼容的问题  

    此致、  

    Quoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoc、

    SN55LVCP22似乎是一个 LVDS 开关、我认为您需要的是 LVDS 缓冲器。

    此致、
    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    可以将 LVDS 缓冲器和开关组合在一个设计中。 或者 LVDS 开关已经具有缓冲功能。  

    我计划将2个传感器 LVDS 接口放在一个板内、该开关将有助于选择连接到输出连接器的 LVDS 通道。  

    感谢您的澄清!

    Quoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoc、

    您是否打算同时使用这两个传感器? 如果是、您将无法在两者之间切换。 此外、对于远距离数据传输、您还需要确保非常干净的布局布线和接地。 使用单独的缓冲器也可以缓解这种情况。 我建议对这两个传感器使用单独的缓冲器。  

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    查看 SN55LVCP22数据表、我认为它确实支持1:2分离器、2:1多路复用器、2:2双中继器或交叉点。 我可能需要多达4个 SN55LVCP22来同时使用这两个传感器。  

    对于远距离数据传输、最好具有单独的缓冲区。 非常感谢您的推荐。  

    Quoc