This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:DSP 和级联2243 4芯片板的流数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891450/tidep-01012-streaming-data-from-dsp-and-cascaded-2243-4-chip-board

器件型号:TIDEP-01012
主题中讨论的其他器件: AWR2243TIDEP-01017

您好!

我有 AWR2243 4芯片版本的 TIDEP-01012 RF-EVM 和 TIDEP-01012 DSP-EVM。 我希望能够从雷达板持续提取捕获的数据、并通过以太网将其通过 DSP 推送到主机 PC。 我已经能够通过 mmWaveStudio 或提供的级联捕捉 LUA 脚本成功实现这一点、但我希望从雷达板到在外部主机 PC 上运行的系统实时提供距离测量。

从其他论坛帖子中、我看到类似的问题、答案似乎指向使用不同的 DSP-EVM 板(TIDEP-01017)。 有人指出,它们是相同的硬件,但软件不同。

哪种 SDK 软件包能够使用我当前拥有的01012 DSP 实时流式传输数据? 它是否支持 AWR2243雷达芯片、如果不支持、是否有计划开发类似的 SDK 软件包、使我能够在 DSP 上闪存适当的软件以实现我的目标?

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、TIDEP-01017和 TIDEP-01012中的硬件 EVM 是相同的。 唯一的区别是应用软件。

    为 TIDEP-01012提供的软件支持离线原始数据采集

    为 TIDEP-01017提供的软件支持输出检测点的实时演示。

    遗憾的是、没有用于执行实时数据采集的软件。 我们的团队目前没有计划开发此类软件。 然而,论坛界的其他成员也可能自行发展论坛。

    我将向论坛社区提出这个问题、看看是否有人已经开始开发此类软件

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我希望将处理器 SDK 雷达软件用于我的 DSP 和射频配置、但据我所知、最新版本仍然不支持 AWR22xx 器件。 是否有用于 AWR22xx 器件的更新 SDK 雷达封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR22xx 不应需要更改雷达 SDK。

    软件是相同的。

    我将此主题分配给支持雷达 SDK 进行确认的团队

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似主题:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/891762/3321157#3321157

    此致、

    Jitendra