This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:适用于 AWR22xx 的处理器 SDK 雷达版本

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891762/mmwcas-dsp-evm-processor-sdk-radar-version-for-awr22xx

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243AWR1243

您好!

我开始意识到、我的应用需要以某种形式或其他形式使用 Processor SDK 雷达软件。  

TI 是否计划发布更新版本以支持 AWR22xx 器件? 最新 SDK 雷达版本(3.08)的所有文档明确规定了对 AWR12xx 器件的支持、而对 AWR22xx 器件的支持没有任何内容。

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    很抱歉、混淆了、但当前的雷达 SDK 3.8仅支持 AWR1243、而不支持 AWR2243。 该团队正在努力将 AWR2243支持添加到雷达 SDK 的未来版本中。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经从 TI 销售代表那里获得了有关此问题的多个不同答案。 我能否向您确认 SDK 背后的团队至少正在为支持 AWR22xx 器件的未来版本进行工作和规划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆

    该线程分配给支持雷达 SDK 的团队。

    他们将能够为您提供明确的答案

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     还介绍了发布此 SDK 的时间安排或估算吗? 使用此 SDK 和雷达系统进行大学研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将此主题转至 AWR2243器件的端口雷达 SDK。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/882929/3273642#3273642

    同时、敬请关注即将发布的 Radar SDK 网页。

    此致、

    Jitendra