This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642BOOST-ODS, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/886665/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642BOOST-ODSAWR1843

C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0009_multi-testing-16xx\gui>Gesture_Feature_Plot.exe 'AWR1843BOOST' 4用于手势演示的启动 UI .... 未知平台

我收到上述错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您将尝试在 AWR1843BOOST EVM 上运行手势演示。

    如果是这种情况、则不起作用

    如发行说明中所述、此演示需要 AWR1642BOOST-ODS EVM。 它不会在 AWR1843BOOST 上运行

    MMWAVE_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0009_multi-esting-16xx\docs

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanishree:

    我刚刚尝试将预构建的二进制文件从 TI-Rex:多手势应用(lab0009_multi-teste-16xx)刷写到 AWR1843器件、即使使用 CCS 构建的二进制文件也能正常工作。 以及 SDK 3.1.1版本。

    SDK 3.3版本有许多更改、其中一项更改是从 MSS 而不是 DSS 运行 ADCBuf_open。 因此、我建议将其移至手势应用程序中的 MSS、或仅使用 SDK 3.1.1版本。

    对于该错误[ Hwi 未定义 intnum:59]、您需要先执行 MSS、然后再从 CCS 执行 DSS 代码。

    此致、

    Jitendra

    这是我从 TI 得到的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我将把这个主题分配给 Jitendra、因为他以前就这个主题为您提供了支持

    他将能够在下周初回来

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望使用通过 CAN 总线从 NXP 连接到 imx8板的 AWR1843BOOST。 是否可以通过 CAN 进行连接并与 AWR1843BOOST 进行通信。 我可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    AWR1843BOOST 具有板载 CAN PHY、您可以使用该 PHY 通过电缆连接到外部板。

    您可以参考 TI-Rex 应用(基于 MMW 演示)、在该应用中、它通过 CAN 发送所有对象数据

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADWAvz1GWDvSfSVkncqhEw__AocYeEd__LATEST (MMW 演示)

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIbEoly4B7.jPYk1aCiO-A__AocYeEd__LATEST (SBL CAN)

    我建议打开一个新的线程以进行进一步的新查询。

    此致、

    Jitendra