This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010METER-EVM:评估套件出现故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, HDC2010METER-EVM, HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892874/hdc2010meter-evm-eval-kit-is-malfunctioning

器件型号:HDC2010METER-EVM
主题中讨论的其他部件:HDC2010HDC2080

您好!

我最近购买了其中一个套件。 插入纽扣电池后、开箱即可正常工作。  

一周后、它表现出两种行为:

1) 1)大多数情况下、如果我取出电池并重新插入、电池会卡在闪屏上。 当我按下 S1 (复位)时、显示屏变暗。

2) 2)有时、如果我取出电池并缓慢重新插入、电池会通过闪屏进行充电、并获得温度/湿度读数、但它们不会更新。 再次复位会导致显示屏变暗。

我尝试了另一个纽扣电池。 两个纽扣电池的测量值约为2.96Vdc

我还尝试了刷新演示程序。 只要显示屏工作(闪屏卡住或测量卡住)、刷写过程就会成功。

有什么想法吗?

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    通常、它会卡住、因为与 HDC2010的 I2C 通信在某种程度上失败。 您是否损坏了 HDC2010?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,HDC2010遭到破坏。 这很奇怪、因为这是我的第二个仪表。 我在一个月前买了一辆、从家里到办公室来回运送。 大约在一周半前获得了第二个仪表(带有故障器件)。直到今天、我才处理它以放入电池。

    因此、我会得出结论、I2C 通信由于某种原因而无法正常工作、正如您所说的那样。

    我有选项吗? 我可以退回吗?

    谢谢、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    很抱歉、您的 HDC2010METER-EVM 有问题。 如果您通过包含收货地址的私人邮件与我联系、我将向您发送一份替换邮件。

    请注意、HDC2010是 DSBGA 器件、可能容易受到粗处理的影响。 我们还销售与 HDC2080相同的采用 WSON 封装的出色湿度传感器。 如果您不熟悉 DSBGA、基本上就像在硅 IC 周围没有塑料封装一样近。 焊球的焊盘在 IC 表面上形成、背面采用了一层塑料。 然后从晶圆上切割 IC、使边缘和面暴露在外。  

    您是否能够通过侦听 I2C 总线来确认通信故障? 无论您的问题如何、我都会为您发送更换件、但如果您能更好地了解您的问题、以便我们自己进行质量控制、将会很有帮助。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    我为出色的 HDC2010METER-EVM 连接了 I2C 数据和时钟线的布线。 此器件按预期运行。

    我在 I2C 数据和时钟线路上没有故障仪表的数据。 我没有在任何图像中粘贴任何内容。