This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:绕过 MMWaveStudio

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892922/iwr6843-bypassing-mmwavestudio

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMMMWAVEICBOOST

您好!

我想使用 IWR6843ISK 上不带 mmWaveStudio 的新 SDK 获取原始数据。 是否有办法做到这一点?

我的设置涉及 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM。

我将以下映像烧录到 IWR6843上、以便开箱即可运行、但我不确定从何处读取该数据或是否需要运行可执行文件?

C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin

C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    mmWave SDK 和 RADAR Studio 共同提供了一种在没有 RADAR Studio 的情况下通过 LVDS 捕获原始 ADC 数据的方法。   基本思路是在目标 EVM 上运行 SDK 开箱即用演示。 开箱即用演示将检测点云、同时通过 LVDS 发送 ADC 原始数据。   同时、用户将使用 DCA1000 CLI 控制接口来控制 DCA1000、从而通过 LVDS 通道获取数据。

    用户可以在第3节的 DCA1000 CLI 控制界面上找到有关 SDK 用户指南的一些文档。 3. 2. 具有基于 LVDS 的仪表的毫米波演示/SDK 用户指南位于:C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\docs

    用户还可以在以下位置找到有关 DCA1000 CLI 界面雷达 studio 软件包的指南:C:\ti\mmwave_studio:02_01_00_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs

    请告诉我这种方法是否适合您。   

    最棒的

    Zigang