This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]远程温度传感器—我的远程温度传感器距离远程温度传感器有多远?

Guru**** 1568665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892904/faq-remote-temperature-sensors-how-far-can-my-remote-be-from-the-remote-temperature-sensor

 远程温度传感器—我的遥控器距离远程温度传感器有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然对于远程结与温度传感器的距离没有绝对限制、但有一些因素会间接限制距离。 寄生电容很可能是第一个限制因素。 我们的大多数器件无法在不导致明显温度误差的情况下处理超过1000pF 的电容。 但是、需要最大限度地减小电感/电容噪声和串联电阻等系统级寄生效应、并保持在数据表限制范围内、以实现精确的温度。   

    布局必须遵循以下准则:

    1. 将远程温度传感器放置在尽可能靠近远程结温传感器的位置。
    2. D+和 D–走线彼此相邻、并通过使用接地保护走线屏蔽它们与相邻信号的距离、如下图所示。 如果使用多层 PCB、请将这些走线埋在接地平面或 V+平面之间、以屏蔽它们免受外部噪声源的影响。 建议使用5mil (0.127mm) PCB 走线。

    3.尽量减少铜焊连接引起的额外热电偶结。 如果使用这些结、则在 D+和 D–连接中进行相同数量的铜焊连接并在近似位置进行连接、以消除任何热电偶效应。

    μF 在远程温度传感器的 V+和 GND 之间直接使用0.1 μ F 本地旁路电容器。 为了实现最佳测量性能、应将 D+和 D-之间的滤波器电容最小化至1000pF 或更低。 该电容包括远程温度传感器和远程温度传感器器件之间的任何电缆电容

    5.如果远程温度传感器与远程温度传感器之间的连接长度小于8英寸(20.32厘米),请使用双绞线连接。 对于长度大于8英寸的情况、请使用屏蔽尽可能靠近远程温度传感器接地的双绞线屏蔽对。 使屏蔽线的远程传感器连接端保持断开状态、以避免接地回路和50/60Hz 拾取。

    6.彻底清洁并清除远程温度传感器引脚内部和周围的所有磁通残留物,以避免由于 D+和 GND 之间或 D+和 V+之间的泄漏路径而导致温度偏移读数。