This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891691/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843

您好!

我是 TI 产品的用户。 现在、我将学习或研究"mmWave_industrial_toolbox_3_6_2"中的"lab0023_multi_estate_and_MOTION_det_68xx"演示。  首先,我想知道是否有有关 DSS 介绍的详细资料。 其次 、数据是如何从 DSS 传输到 MSS 的、尤其是在距离 FFT 之后数据存储在何处?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    以下应用手册提供了 DSP 子系统(即 DSS)的详细说明:

    IWR6843中的 DSP 子系统简介

    使用邮箱机制将数据从 DSS 传输到 MSS (该器件在 DSS 和 MSS 之间提供双向邮箱)。 DSS 在以下函数中创建输出并将输出发送到 MSS。

    MmwDemo_dsSendProcessOutputToMSS (在 dss_main.c 中)

    此函数调用 MmwDemo_mboxWrite 以将消息发送到 MSS。

    MSS 通过以下函数接收和处理来自 DSS 的消息:

    MmwDemo_mboxReadTask (在 MSS_main.c 中)

    最后、main.c 文件的顶层注释中提供了手势演示链的高级说明、这是我们在此文档中唯一可用的文档。

    要了解所使用的算法和原理、请查看以下白皮书: https://ieeexplore.ieee.org/document/8662006

    请注意、手势演示按原样提供、用于演示概念验证。 我们无法为定制修改提供支持、包括添加新手势和/或修改现有手势。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    非常感谢您的重播! 我仔细阅读了您的指南、对我研究 IWR6843非常有帮助。

    如上所述、使用邮箱机制将数据从 DSS 传输到 MSS。 那么、我还有另外两个问题。 首先、我是否可以将距离 FFT 和多普勒 FFT 之间的数据从 DSS 发送到 MSS? 因为我正在进行手势识别。 距离 FFT 之后不需要数据。 我想在 MSS 中进行一些数据处理。 您能 给我一个可行性方法吗? 其次 、邮箱消息是否有任何限制、例如速度或位?

    期待您的重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我已在您在下面创建的新主题中回答了上述问题:

    IWR6843:IWR6843

    谢谢

    尼廷