This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:AoA DPU 优化

Guru**** 2548650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892290/ccs-iwr6843-aoa-dpu-optimization

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI  

        我们 计划修改 AOA DPU 的实验室示例代码以优化性能,是否可以为我们提出一些建议?

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要特定的性能优化? 通常、用户将实施其应用程序所需的优化。

    Amanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amanda

                            感谢您提供的信息,我们尝试进行应用程序性能优化。 但 几乎所有工程师 都只能使用 实验源代码来设置配置和进行少量修改 。 例如:实际 测试中的人员计数应用程序。 它始终无法调整精度我们不知道它是 IC 限制还是 gtracking 限制 ? 如果 TI 雷达无法解决 编码 IC 设备代码 和设置配置的计数精度问题。 我们计划对产品 大规模生产的这些非精确结果进行后处理校正。 但是,这种修正是通过 数据处理技能而不是提高实际性能来 实现的,这将降低应用程序中的用户体验。   我们希望能够 提供高精度的直接编码 IC 器件代码是 最佳设计解决方案。

    我们对 SDK 3.3进行总体研究 , AOA DPU 优化可能是调整的关键部分,但如何使用源代码调整这些 DPU? 我们的软件团队成员说 TI 毫米波传感器不提供任何编码指南现在很难更改源 代码,我们只能做 一些微小的更改参数,只能重新测试 循环 。   

    BR