This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM86:有时从 RTHB 获得127°C 的温度

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/890111/lm86-sometimes-get-temperature-127-degree-c-from-rthb

器件型号:LM86

尊敬的先生:

我们轮询 LM86以获得每秒一次的远程温度。

但有时它返回的误差温度为127摄氏度

我们是否应该处理任何设置、限制或勘误表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    每秒轮询一次不应成为问题。  读取到127°C 可能表示 D+引脚开路或短路。  您能否检查状态寄存器和任何警报引脚以查看是否存在这种情况?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否意味着在没有触发警报信号时可能出现短路或开路问题?

    谢谢。

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于我们的远程温度阈值为100.C、如果127是真实温度、则应触发警报引脚。 我们如何判断 LM86在 ALERT 引脚上是否正常?

    如果 D+引脚短路、我们可以在 STATUS_register (03h)上检测到什么?

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    否、状态寄存器不会指示短路情况。  您能否发送一个 D+和 D-引脚的示波器波形用于产生127°C 读数的转换?  这应该是警报引脚被置为有效前的转换并且可被用作示波器的触发器。  

    D+引脚应与下图类似。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已检查 D+/D-引脚、未发现开路或短路问题。

    您是否有其他建议或意见来说明为什么我们从远程传感器获得127C 的温度?

    我认为这不是实际温度、如果我们只打开系统几秒钟、这是不可能的温度。

    谢谢

    Blake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、

    当您看到127C 读数时、您能读取状态寄存器并向我发送结果吗?  您还能在触发警报引脚之前发送 D+/-引脚的示波器波形。

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、

    您是否还可以将原理图的 pdf 发送给我?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们发现热敏二极管侧的 migh be D+开路问题。  

    但我仍然对 D+引脚的异常波形有疑问。 如何解读异常或异常波形?

    谢谢。

    BRS。

    Blake

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    它看起来也是打开的。  这些远程引脚注入不同的电流并读回不同电流电平下的电压。  与电流注入相关的电压变化取决于热敏二极管的温度。

    由于热敏二极管是开路的、您可以看到 D+在3.3V 电压下工作、因为器件无法将电流注入开路。  如果您想了解有关远程温度传感器工作原理的更多信息、可以阅读或观看我在下面发布的一些材料。  

    应用手册: 优化远程温度传感器设计

    裸片温度监控视频: TI 高精度实验室-温度传感器:如何监控裸片温度

    谢谢、

    David