尊敬的先生:
我们轮询 LM86以获得每秒一次的远程温度。
但有时它返回的误差温度为127摄氏度
我们是否应该处理任何设置、限制或勘误表?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Blake、
它看起来也是打开的。 这些远程引脚注入不同的电流并读回不同电流电平下的电压。 与电流注入相关的电压变化取决于热敏二极管的温度。
由于热敏二极管是开路的、您可以看到 D+在3.3V 电压下工作、因为器件无法将电流注入开路。 如果您想了解有关远程温度传感器工作原理的更多信息、可以阅读或观看我在下面发布的一些材料。
应用手册: 优化远程温度传感器设计
裸片温度监控视频: TI 高精度实验室-温度传感器:如何监控裸片温度
谢谢、
David