This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:awr1443

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891212/awr1443-awr1443

器件型号:AWR1443

您好、先生、

我正在研究 awr1443 EVM、并计划对静止物体执行数据收集、您能不能帮助我澄清我的疑问:

 注:当前使用一根发射器天线和4根接收器天线。 执行一维、二维和 cfar 处理。

1.如果我在固定距离对同一对象执行两次或多次迭代(例如2米、4米等3次迭代)、峰值将如何。 我只想知道 所检测物体的峰值是否具有可重复性

2.多普勒指数值将如何与静止物体相对应?当我尝试收集数据时,我得到的是相同距离值的静止物体的多普勒 Idx 0,1和63,您能解释为什么它是这样的。

3.您如何修复 cfar 加工中的切割? 我想进一步了解 awr1443中使用的 cfar 算法。 请提供有关 cfar 算法的链接 pdf/论文

谢谢、此致

KK

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1

    是的、实验应该是可重复的。 如果您多次运行该实验、您将获得类似的结果

    问题2

    理论上、我们应仅在零点多普勒中进行检测、即索引0。 您可能会在多普勒指数1和63中看到一些泄漏、这是相邻的多普勒指数

    问题3

    CFAR 是一种非常简单的算法。 Wikipedia 文章足以理解该概念。 有关更多详细信息、请查看雷达信号处理教科书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cesear 的支持。

    此致
    Kusum K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ceaser、

    请告诉我、根据您对问题2的回答:

    理论上、我们应仅在零点多普勒中进行检测、即索引0。 您可能会在多普勒指数1和63中看到一些泄漏、这是相邻的多普勒指数。

    我们必须将 doppleridx 1和63的峰值视为接收能量 、或者仅考虑 doppleridx 0的峰值 以进一步处理数据。

    谢谢、此致

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您知道对象是静态的、则只考虑 doppleridx 0

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Cesar