This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:适用于模拟监控器的毫米波 SDK ES2.0器件支持

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/889560/iwr6843-mmwave-sdk-es2-0-silicon-support-for-analog-monitor

器件型号:IWR6843

ES2.0器件上是否提供 SDK 3.3.0.3的模拟监控功能(饱和和信号/图像频带功率)?

如果不是、我们可以在何时启用这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    在提供确认之前、需要与我的团队讨论这一点。 请留出几天的时间进行回复。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

      目前 IWR6843中尚未启用监控功能。 计划在器件固件包的未来版本中支持该功能。 确切的时间线未知、但粗略的时间线计划于今年下半年发布。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否会导致发布新的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

      是的、它将是下一个 SDK 版本的一部分。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.