您好!
我在法国的 AEVA 工作、在我们的旧设备中、我们使用了热敏电阻、但我们的物料清单和存档中没有参考、我们认为制造商是德州仪器(TI)收购的 National Semiconductor。
我们系统中的名称是"THERMIS-NS 06h 00680 J 5%"。 我们认为"NS"表示美国国家半导体、"06h"表示封装/样式、"00680"表示电阻值为68欧姆、"J"表示代码为"5%"。
在旧的物料清单中、命名为"热敏电阻 NTC - DTGP34 68 Ω 10%"。
因此、我们研究了一个68欧姆的热敏电阻 NTC、其容差为5%或10%。 它必须是遵循 PCB 图纸的通孔热敏电阻。
如果此热敏电阻由 National Semiconductor 制造、您能帮助我们找到相应的基准并向我们发送数据表吗?
谢谢、
文森特