This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] National Sem半导体 NTC 热敏电阻参考

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891667/national-semiconducor-ntc-thermistor-reference

主题中讨论的其他器件:TMP61TMP63TMP64

您好!

我在法国的 AEVA 工作、在我们的旧设备中、我们使用了热敏电阻、但我们的物料清单和存档中没有参考、我们认为制造商是德州仪器(TI)收购的 National Semiconductor。

我们系统中的名称是"THERMIS-NS 06h 00680 J 5%"。 我们认为"NS"表示美国国家半导体、"06h"表示封装/样式、"00680"表示电阻值为68欧姆、"J"表示代码为"5%"。

在旧的物料清单中、命名为"热敏电阻 NTC - DTGP34 68 Ω 10%"。

因此、我们研究了一个68欧姆的热敏电阻 NTC、其容差为5%或10%。 它必须是遵循 PCB 图纸的通孔热敏电阻。

如果此热敏电阻由 National Semiconductor 制造、您能帮助我们找到相应的基准并向我们发送数据表吗?

谢谢、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent -  

    我们无法为您确认此器件型号、TI 也不生产此器件或任何 NTC -抱歉。 我们确实制造了基于硅的温度感应 PTC、但在25°C 的温度范围内、该有效电阻中没有一个。 (我们分别生产10k、100k 和47k 器件... TMP61、TMP63和 TMP64)我在分销商网站上确实找到了几个68欧姆的通孔 NTC 器件、因此在这种情况下、这可能是您的答案-查找当前/有效器件并更新 BOM。 希望这会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将继续研究。

    此致。

    文森特