Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 IWR6843
您好!
我正在更新 SBL。
我想测试我的已编译 SBL。
对此有一些问题。
1。
我根据 SBL_design.pdf 更新了闪存 SBL.bin (Meta Image1)和 demo.bin (Meta Image4)。
闪存成功完成。
由于存在备份映像、尽管没有元映像、但我认为它必须正常工作。
但传感器没有响应。
将 demo.bin 刷写为元映像后、传感器工作正常。
您能否解释一下为什么会发生这种现象?
2.
SBL_imageFlasher 函数通过器件外设下载应用元映像。
在 SBL_initTask 处只调用此函数一次、如下所示。
- RetVal = SBL_imageFlasher (qspiFlashHandle、(flashAddr +(uint32_t) SBL_METAMIMAGE_OFFSET));
我知道、SBL_METAMIMAGE_OFFSET 是元映像的位置。
对于 SBL_backup_image_offset (即备份映像位置)、没有调用 SBL_imageFlasher。
那么、如何刷写备份映像? 以及如何刷写 SBL?
期待您的回复。
谢谢。