This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HDC2010METER-EVM:MSP430:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994, HDC2010METER-EVM, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/890610/ccs-hdc2010meter-evm-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:HDC2010METER-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP-EXP430FR5994MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 eZ-FET (来自 MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件部件#MSP-EXP430FR5994)尝试对 HDC2010METER-EVM 进行调试/编程。

我下载 了 HDC2010METER-EVM (snac077)并将其导入到 CCS (版本10.0.00010)中。

遇到的第一个问题很小。 原始 CCS 项目下载是使用早期版本(TI v16.9.4.LTS)编译的。

我将项目升级到了 TI v20.2.0.LTS、而不是尝试下载早期的编译器版本。

然后、我确保目标器件已正确设置且正确设置(MSP430FR5969)。 这是 HDC2010METER-EVM 上的 MCU。

我遇到以下错误:"MSP430:Error connecting to the target:unknown device"

我已确保移除 MSP-EXP430FR5994-J101上的所有跳线、以将 eZ-FET (v1.3)与评估套件的其余部分隔离。

我将一个4引脚接头焊接到 HDC2010METER-EVM-J1、并进行了以下引脚对引脚连接:

  • MSP-EXP430FR5994-J101引脚 SBWTCK 至 HDC2010METER-EVM-J1引脚 T
  • MSP-EXP430FR5994-J101引脚 SBWTDIO 至 HDC2010METER-EVM-J1引脚 R

MSP-EXP430FR5994-LED101 (绿色)是唯一亮起的 LED。

然后、我尝试进行以下引脚对引脚连接:

  • MSP-EXP430FR5994-J101引脚 GND 至 HDC2010METER-EVM-J1引脚 G
  • MSP-EXP430FR5994-J101引脚3V3至 HDC2010METER-EVM-J1引脚 V

指示灯不亮。 这也不起作用。

然后、我还记得 HDC2010METER-EVM 使用纽扣电池提供电压。

因此、我删除了以下引脚对引脚连接:

  • MSP-EXP430FR5994-J101引脚3V3至 HDC2010METER-EVM-J1引脚 V

LED101 (绿色)和 LED102 (红色)均亮起。 LED102在加电时闪烁几秒钟。

 HDC2010METER-EVM 上的 LCD 屏幕关闭。

这似乎起作用、因为我现在将 CCS 置于器件调试模式。

下一个实验是移除 HDC2010METER-EVM 纽扣电池。 没有变化!

您所需要的似乎只是两条 SBW 线路和一个公共接地基准、以便使其正常工作。 是否使用纽扣电池?

是否有人可以确认这些是正确的 eZ-FET 连接、我看到的是正确的行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    你是对的。 如果目标具有自己的电源、则只需要两个 SBW 引脚和 GND。 仅当从 HDC2010METER-EVM 中取出纽扣电池时、才能将 V 引脚连接到 LaunchPad。

    谢谢、